990-6161A-037

可带外部电池的 UPS 的安装步骤

注: 模块电池柜与可带外部电池的 UPS 之间不得相邻安装。

模块电池柜与不相邻的 UPS(额定功率最大为 100 kW)

两个模块电池柜与不相邻的 UPS(额定功率大于 100 kW)

三个模块电池柜与不相邻的 UPS(额定功率大于 100 kW)

四个模块电池柜与不相邻的 UPS(额定功率大于 100 kW)

注: 模块电池柜与 UPS 之间的距离不得超过 100 米。如需更长距离安装,请联系施耐德电气。
  1. 安装准备
  2. 将导线管盒安装到模块电池柜上
  3. 模块电池柜 1 的信号线安装准备
  4. 安装抗震固定支架(可选)
  5. 连接模块电池柜
  6. 执行以下操作之一:
  7. 连接信号线
  8. 在产品上添加翻译的安全标签
  9. 最终安装
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.