990-6161A-006

Procedimiento de instalación del SAI con baterías internas

NOTA: El armario de baterías modulares se puede instalar junto a un SAI o de forma remota con baterías internas.

Armarios de baterías modulares para SAI en fila de hasta 100 kW

Armarios de baterías modulares para SAI remoto de hasta 100 kW

NOTA: La distancia entre los armarios de baterías modulares y el SAI no debe superar los 100 m. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea realizar una instalación con una distancia superior.
  1. Preparación de la instalación.
  2. Para la instalación con SAI remoto:
    1. Instalación del conducto en el armario de baterías modulares.
    2. Preparación del armario de baterías modulares 1 para cables de señalización.
  3. Instalación del anclaje antisísmico (opcional).
  4. Para la instalación con SAI en fila: Interconexión del armario de baterías modulares 1 con el SAI en fila.
  5. Interconexión de los armarios de baterías modulares.
  6. Conexión de cables de alimentación para un SAI de hasta 100 kW.
  7. Conexión de los cables de señalización.
  8. Añadir las etiquetas de seguridad traducidas en el producto.
  9. Instalación final.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?