990-6161A-006

Interconexión del armario de baterías modulares 1 con el SAI en fila

Utilice el kit de instalación 0H-220042 y el kit antisísmico opcional GVSOPT016 para este procedimiento.
  1. Quite el módulo de conmutación estático.
  2. Encaje el SAI. En el caso del anclaje antisísmico, asegúrese de que el soporte de anclaje posterior se conecte con el anclaje trasero.
    1. Baje las patas niveladoras delantera y trasera con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. El SAI debe coincidir con la altura del armario de baterías modulares 1. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el SAI esté nivelado.
  3. Encaje el armario de baterías modulares 1. En el caso del anclaje antisísmico, asegúrese de que el soporte de anclaje posterior se conecte con el anclaje trasero.
    1. Baje las patas niveladoras delantera y trasera con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el armario de baterías modulares 1 esté nivelado.
    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  4. Solo para el anclaje antisísmico: Instale los dos soportes de interconexión entre el armario de baterías modulares 1 y el SAI.

    Armario de baterías modulares 1 y SAI

  5. Instale los tornillos de interconexión entre el armario de baterías modulares 1 y el SAI.
  6. Instale las cubiertas de acoplamiento en la parte superior e inferior entre el armario de baterías modulares 1 y el SAI.
  7. Vuelva a instalar el módulo de conmutación estático.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.