990-91216B-032

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
  1. ถอดไฟแสดงสถานะเบรกเกอร์สามดวงและป้ายไฟเบรกเกอร์ออกจากแผงบายพาสการซ่อมบำรุง ไฟแสดงสถานะเบรกเกอร์ไม่รองรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M
  2. ติดตั้งปลั๊กรางกลมสามตัว (ไม่ได้ให้มา) ในรูที่ประตูด้านใน
  3. บนแผงขั้วต่อควบคุม ให้ถอดการเชื่อมต่อภายในสำหรับไฟแสดงสถานะเบรกเกอร์ (พิน 1-6)
  4. บนแผงขั้วต่อควบคุม ให้แก้ไขการเชื่อมต่อภายในสำหรับสวิตช์ MBB AUX (พิน 11–14) จากปกติปิด (NC) เป็นปกติเปิด (NO)
  5. เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV จากบล็อกเทอร์มินัลควบคุมในแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานไปยัง UPS 1 และ UPS 2 ดำเนินการตามตัวเลือกด้านล่างใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • สำหรับ Easy UPS 3S: เชื่อมต่อกับ J5 ใน UPS หรือ J6 และ J7 ใน UPS
    • สำหรับ Easy UPS 3M: เชื่อมต่อกับ J8 ใน UPS

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. ดึงสายสัญญาณให้ตึงและรัดสายสัญญาณกับเข้ากับรางสายเคเบิล
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?