990-91216B-005

Anschließen der Signalkabel für Easy UPS 3S und Easy UPS 3M

HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln und die Class 2/SELV-Kabel getrennt von den non-Class 2/non-SELV-Kabeln.
  1. Entfernen Sie die drei Schalteranzeigeleuchten und die Etiketten der Schalteranzeigeleuchten vom Wartungs-Bypass-Panel. Die Schalteranzeigeleuchten werden bei Easy UPS 3S und Easy UPS 3M nicht unterstützt.
  2. Setzen Sie drei runde Blindstopfen (nicht mitgeliefert) in die Löcher in der Innentür ein.
  3. Entfernen Sie am Steuerungsanschlussblock die internen Anschlüsse für die Schalteranzeigeleuchten.
  4. Ändern Sie am Steuerungsanschlussblock den internen Anschluss für die MBB AUX-Schalter (Pin 11–14) von Normalerweise geschlossen (NC) auf Normalerweise offen (NO).
  5. Schließen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel aus dem Steuerungsanschlussblock im Parallel-Wartungs-Bypass-Panel an USV 1 und USV 2 an. Folgen Sie einer der Optionen unten:
    • Für Easy UPS 3S: Anschluss an J5 in den USV-Systemen ODER an J6 und J7 in den USV-Systemen.
    • Für Easy UPS 3M: Anschluss an J8 in den USV-Systemen.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Ziehen Sie die überlangen Teile der Signalkabel hoch und befestigen Sie die Signalkabel an den Zugentlastungen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.