990-91262C-004

20-50 kW med N+1 strømmodul 400/480 V
60-100 kW 400/480 V
10-25 kW med N+1 strømmodul 208 V
30-50 kW 208 V

De seneste opdateringer er tilgængelige på Schneider Electrics hjemmeside

8/2023

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?