990-91262B-023

20–50 kW med N+1 strømmodul 400/480 V
60–100 kW 400/480 V
10–25 kW med N+1 strømmodul 208 V
30–50 kW 208 V

De siste oppdateringene er tilgjengelige på nettstedet til Schneider Electric

6/2021

QR code for this page

Var dette til hjelp?