990-91262B-004

Tilslut signalkabler fra et modulært batteriskab

BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.
  1. Kun til fjernopstillet modulært batteriskab:
    1. Før Class 2/SELV-kabler og non-Class 2/non-SELV-kabler ind i UPS'en som vist.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Før Class 2/SELV-kabler og non-Class 2/non-SELV-kabler til kort 640-7552 i UPS'en.

      UPS'en set ovenfra

  2. Kun til tilstødende modulært batteriskab: Før de medfølgende signalkabler 0W76627 og 0W12908 til kort 640-7552 i UPS'en.

    Tilstødende modulært batteriskab 1 og UPS'en set forfra

  3. Tilslut signalkablerne fra modulært batteriskab 1 til UPS'en:
    1. Fjern termineringsstikket fra J8007 på kort 640-7552 i UPS'en.
    2. Sæt termineringsstikket i J8007 på kort 640-7572 i det sidste modulære batteriskab (T).
    3. Tilslut signalkablet fra J8011 på kort 640-7572 i modulært batteriskab 1 til J8014 på kort 640-7552 i UPS'en.
    4. Tilslut signalkablet fra J8008 på kort 640-7572 i modulært batteriskab 1 til J8007 på kort 640-7552 i UPS'en.
    Modulært batteriskab 2, 3, 4 Modulært batteriskab 1 UPS
  4. Sæt den øverste plade på UPS'en på igen.
    1. Vip toppladen, og skub den på plads i UPS'en bagfra. Tapperne på bagsiden af toppladen skal sættes i hullerne på bagsiden af UPS'en.

      UPS'en set bagfra

    2. Skub toppladen nedad foran og monter skruerne igen.
QR code for this page

Var dette nyttigt?