Tilslut strømkablerne
BEMÆRK |
---|
Fare for skade på udstyret
Sådan sikrer du korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallelsystem:
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
- Fjern de viste plader.
- Kun til TN-C/3-leder jordingssystem: Flyt busbaren til potentialudligning fra position (A) til position (B) for at forbinde N-busbaren med G/PE-busbaren.
- Kun til NEMA 2-hulplader: Installer den valgfrie pakke GVSOPT020 til NEMA 2-hulplader:
- Installer de ni NEMA 2-hulplader til indgang/bypass/udgang (delnummer 880-5803) som angivet.
- Installer de tre NEMA 2-hulplader til DC og N (delnummer 880-5802) som angivet.
- Installer NEMA 2-hulpladen til udstyrets jordforbindelse/PE (delnummer 880-5801) som angivet.
- Tilslut udstyrets jordforbindelse/PE-kabler.
- Tilslut indgangskablerne.
- Til systemer med to forsyningskilder: Tilslut bypasskablerne.
- Tilslut udgangskablerne.
- Installation med et fjernopstillet modulært batteriskab: Tilslut DC kablerne til DC busbarene.
- Installation med et tilstødende modulært batteriskab: Se Tilslut strømkabler fra et tilstødende modulært batteriskab.
- Sæt de tre plader på igen, som blev fjernet i trin 1.