990-91262B-018

耐震アンカーの取り付け(オプション)

以下の手順では、オプションの耐震キットGVSOPT016を使用します。

  1. アンカーアセンブリを床に固定します。床の材質に合った適切な金具を使用してください。アンカーアセンブリの穴の直径はø13 mmです。使用する金具の最小要件は、M12グレード8.8です。

    背面図

  2. 上の図に示すボルトを取り外し、背面の固定用金具を緩めます。隣接するキャビネットの設置のために、ボルトを保管しておきます。

    背面図

  3. 付属のM8ボルトを使用して、UPSに背面固定用金具のブラケットを取り付けます。

    UPSの背面図

  4. 背面固定金具のブラケットが背面固定用金具に接続されるようにUPSを押し込みます。前面固定金具は、設置の最終段階で取り付けます。

    UPSの背面図

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?