990-91262B-017

Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione)

Utilizzare il kit antisismico opzionale GVSOPT016 per questa procedura.

  1. Fissare il gruppo di ancoraggio posteriore al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro dei fori nell'ancoraggio posteriore è di ø13 mm. Il requisito minimo delle parti di montaggio è: grado M12 8.8.

    Vista posteriore

  2. Rimuovere i bulloni e la staffa di ancoraggio posteriore. Mettere da parte i bulloni per l'installazione adiacente degli armadi.

    Vista posteriore

  3. Installare la staffa di ancoraggio posteriore sull'UPS con i bulloni M8 in dotazione.

    Vista posteriore dell'UPS

  4. Spingere l'UPS in posizione in modo che la staffa di ancoraggio posteriore si colleghi ai dispositivi di ancoraggio posteriore. La staffa di ancoraggio anteriore viene installata nelle fasi finali dell'installazione.

    Vista posteriore dell'UPS

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?