990-91262B-007

Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή)

Χρησιμοποιήστε το προαιρετικό σεισμικό κιτ GVSOPT016 για αυτήν τη διαδικασία.

  1. Στερεώστε το πίσω συγκρότημα αγκύρωσης στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος της οπής στο πίσω άγκυρες είναι ø13 mm. Η ελάχιστη απαίτηση είναι εξοπλισμός M12 βαθμού 8.8.

    Πίσω όψη

  2. Αφαιρέστε τα μπουλόνια και αφαιρέστε τον πίσω βραχίονα αγκύρωσης. Αποθηκεύστε τα μπουλόνια για την παρακείμενη εγκατάσταση των ερμαριών.

    Πίσω όψη

  3. Τοποθετήστε το οπίσθιο άγκιστρο αγκύρωσης στο UPS με τους κοχλίες M8 που παρέχονται.

    Πίσω όψη του UPS

  4. Σπρώξτε το UPS στη θέση του ώστε το οπίσθιο άγκιστρο αγκύρωσης να συνδεθεί με τα πίσω άγκιστρα στερέωσης. Το μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης τοποθετείται στα τελικά βήματα εγκατάστασης.

    Πίσω όψη του UPS

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;