990-91262D-017

Preparazione dei cavi di segnale

  1. Rimuovere le piastre isolanti e le piastre delle spazzole superiori dall'UPS. Servono per il passaggio dei cavi di segnale.
  2. Eseguire una delle seguenti opzioni:
    • Per installazione senza condotti: Rimontare le piastre delle spazzole.
    • Per installazione con condotti: Praticare un foro nelle piastre isolanti per i condotti, installare i condotti e rimontare le piastre isolanti.
  3. Rimuovere i coperchi indicati.
  4. Far passare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV attraverso la piastra delle spazzole/isolante destra.
  5. Far passare i cavi di segnale Class 2/SELV attraverso la piastra delle spazzole/isolante sinistra e centrale.

    UPS senza condotti

    UPS con condotti

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?