990-91262B-017

Collegare i cavi di segnale IMB in un sistema in parallelo 1+1 semplificato

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione per garantire un isolamento sufficiente.

Utilizzare il kit opzionale GVSOPT006 per questa procedura.

  1. Rimuovere il modulo commutatore statico.
  2. Rimuovere la piastra indicata.
  3. Installare un interruttore ausiliario aggiuntivo (fornito) nel sezionatore di manutenzione interno (IMB) su entrambi gli UPS.
  4. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV tra i due UPS:

    Vista laterale destra posteriore del sistema in parallelo 1+1 semplificato

  5. Installare il coperchio fornito nell'angolo superiore destro.
  6. Rimontare la piastra e il modulo commutatore statico.
  7. Rimontare il pannello laterale destro.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?