990-91262D-017

Collegamento dei cavi di alimentazione da un armadio delle batterie modulari adiacente

Utilizzare il kit di installazione 0H-220042 dall'armadio batteria modulare per questa procedura.

  1. Impostare gli interruttori delle batterie (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto) e disconnettere i connettori delle batterie dalla parte anteriore di tutti i moduli batteria preinstallati negli armadi delle batterie modulari e nell'UPS.
  2. Collegare il cavo del conduttore messa a terra apparecchiature/PE preinstallato dall'armadio delle batterie modulari 1 alla sbarra G/PE nell'UPS.
  3. Installare le sbarre di prolunga CC fornite nell'UPS.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS

  4. Collegare i cavi CC preinstallati dall'armadio delle batterie modulari 1 alle sbarre di prolunga CC dell'UPS.
    NOTA: I cavi CC preinstallati sono disponibili a coppie: due cavi per collegamento CC- e due cavi per collegamento CC+. Assicurarsi di connettere tutte le coppie tra l'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS.

    Vista superiore dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?