990-91263A-004

Klargør modulært batteriskab 1 til signalkabler

  1. Fjern forskruningspladerne og børstepladerne fra bagenden af modulært batteriskab 1.

    Modulært batteriskab 1 set bagfra

  2. Gør et af følgende:
    • Til installation uden kabelgennemføringer: Geninstaller børstepladerne.
    • Til installation med kabelgennemføringer: Bor hul til kabelgennemføringer i forskruningspladerne, og installer kabelgennemføringerne, og sæt forskruningspladerne på igen.

    Modulært batteriskab 1 uden kabelgennemføringer set bagfra

    Modulært batteriskab 1 med kabelgennemføringer set bagfra

  3. Før Class 2/SELV-signalkablet gennem den venstre forskruningsplade og ind i modulært batteriskab 1.
  4. Før non-Class 2/non-SELV-signalkablet gennem den højre forskruningsplade og ind i modulært batteriskab 1.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.