De sidste installationstrin
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød
og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende
forholdsregler ved arbejde med batterier
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
ADVARSEL |
|---|
|
fare for skade på udstyret
Installer ikke batterierne i systemet, før systemet
er klar til opstart. Der må ikke gå mere end 72 timer eller
tre dage mellem installation af batterierne og opstart af UPS-systemet.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget,
hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
- Sænk de forreste og bagerste nivelleringsfødder på det modulære batteriskab med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Brug et vaterpas til at sætte det modulære batteriskab i vater.
- Kun ved seismisk forankring:
- Installer det forreste seismiske forankringsbeslag på det modulære batteriskab med de medfølgende M8-bolte.
- Fastgør det modulære batteriskabs forreste seismiske forankringsbeslag til gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste forankringsbeslag er ø18 mm.
- Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben).
- Skub batterimodulerne ind i åbningerne. Batterihylderne skal fyldes nedefra og op.
- Skub håndtaget på batterimodulet ned, og fastgør håndtaget til hylden med den medfølgende skrue.
- Monter de angivne plader og dæksler igen.
- Slut batteristikket til forsiden af batterimodulerne.
- Sæt batteridækslet på igen.
- Sæt frontpanelet på igen.
- Hold frontpanelet på skrå, og før de to tapper nederst på frontpanelet ind i sprækkerne i det modulære batteriskab.
- Fastgør frontpanelets strop til det modulære batteriskab.
- Luk frontpanelet, og lås det fast.
FARE
ADVARSEL