990-91317G-025

Regionalna certyfikacja sejsmiczna

Certyfikat dostępny na wniosek.

Kraj/region Numer kodu Poziom zagrożenia na parterze Poziom zagrożenia na dachu
Argentyna INPRES-CIRSOC103 Strefa 4 Strefa 4
Australia AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Kanada* 2020 NBCC Sa = 2.0 Sa = 1,46
Chile NCh 433.Of1996 Strefa 3 Strefa 2
Chiny GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Europa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Indie IS 1893 (Część 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japonia Prawo dot. standardów budowlanych Strefa A Strefa A
Nowa Zelandia NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Peru N.T.E. - E.030 Strefa 4 Strefa 4
Rosja SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Tajwan Kod projektów przeciwwstrząsowych CPA 2011 SSD = 0,8 SSD = 0,8
USA* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?