连接单市电系统的电源线
注意 |
---|
小心设备损坏
为了确保并机系统在旁路运行模式下正确分担负载:
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
注: UPS 已预配置为使用 TNS 接地系统。采用接地铜排的 3 线安装配置将导致高漏电电流。
- 仅适用于 TN-C/3 线接地系统:将接地铜排从位置 (A) 移动到位置 (B) 以将零线铜排连接至 G/PE 铜排。
- 如图所示连接电源线:
- 连接设备接地导线/PE 缆线。
- 连接输入线缆。
- 连接输出线缆。
- 对于带不相邻模块电池柜的系统:将 DC 线缆连接至 DC 铜排。
- 对于带相邻模块电池柜的系统:请参阅连接来自相邻模块电池柜的电源线缆。