990–5914A–004

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende 0-95 %, ikke-kondenserende
Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %
QR code for this page

Var dette nyttigt?