Instalación final
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga
eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las
baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
![]() |
---|
riesgo de daños en el equipo
No coloque las baterías en el sistema hasta que esté
listo para el encendido. El tiempo transcurrido desde la instalación
de las baterías hasta el encendido del sistema SAI no debe ser
superior a 72 horas o 3 días.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
- Vuelva a colocar la placa trasera del conducto.
- Vuelva a colocar la tapa superior:
- Solo para resistencia sísmica: Encaje el SAI para que el soporte de anclaje posterior se conecte con el anclaje posterior.
- Baje las patas niveladoras delantera y trasera del SAI con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el SAI esté nivelado.
- Solo para resistencia sísmica: Monte el soporte de anclaje frontal en el SAI en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de anclaje frontal es de ø18 mm.
- Coloque el disyuntor de batería del SAI (BB) en la posición de encendido (cerrado).
- Si los hay, coloque los demás módulos de baterías en la ranura. Llene los estantes desde la parte inferior hacia arriba.
- Gire hacia abajo la manilla del módulo de baterías de los módulos de baterías adicionales; a continuación, fije la manilla al estante con el tornillo que se suministra.
- Conecte los terminales de las baterías a la parte frontal de los módulos de baterías.
- Vuelva a instalar la tapa de las baterías en el SAI.
- Vuelva a colocar el panel frontal en el SAI: