병렬 시스템 개요
| UIB | 장치 입력 차단기 |
| SSIB | 스태틱 스위치 입력 차단기 |
| IMB | 내부 유지보수 차단기 |
| UOB | 장치 출력 차단기 |
| SIB | 시스템 격리 차단기 |
| BB | 내부 배터리용 UPS의 배터리 차단기 |
| MBB | 외부 유지보수 바이패스 차단기 |
개별 장치 입력 차단기 UIB 및 스태틱 스위치 입력 차단기 SSIB가 포함된 병렬 시스템
Galaxy VS는 용량 구성으로 UPS를 최대 4대까지 병렬 구성 가능하며, 리던던시 병렬 구성으로 최대 3+1개 지원할 수 있으며, 입력 구성에 따라 개별 장치 입력 차단기 UIB 및 스태틱 스위치 입력 차단기 SSIB를 포함합니다.
공유 장치 입력 차단기 UIB 및 스태틱 스위치 입력 차단기 SSIB가 포함된 병렬 시스템
Galaxy VS는 용량 구성으로 UPS를 최대 4대까지 병렬 구성 가능하며, 리던던시 병렬 구성으로 최대 3+1개 지원할 수 있으며, 입력 구성에 따라 공유 장치 입력 차단기 UIB 및 스태틱 스위치 입력 차단기 SSIB를 포함합니다.