990-5910G-004

Konfigurer påmindelse om luftfilter

Når luftfilteret er blevet udskiftet, skal du nulstille påmindelsen om luftfilter.
  1. Tryk på Konfiguration > Påmindelse.
    1. Vælg Aktivér påmindelse for at få påmindelser om at udskifte luftfilteret.
    2. Vælg påmindelsesintervallet: 1 måned, 3 måneder, 6 måneder eller 1 år baseret på miljøet i installationsrummet.
      Under Resterende tid (uger) kan du se, hvor længe luftfilteret kan bruges, før det skal udskiftes.
    3. Tryk på Nulstil for at nulstille luftfilterets servicetæller.
  2. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?