990-5910G-004

Aktivér SNMP-protokoller

  1. Få adgang til netværksstyringsgrænsefladen via dens IP-adresse (eller DNS-navnet, hvis det er konfigureret).
  2. Indtast brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode er som standard apc. Du bliver bedt om at ændre denne adgangskode ved første login.
  3. Sådan aktiveres SNMPv1-protokollen:
    1. Gå til Konfiguration > Netværk > SNMPv1 > Adgang, vælg Aktivér, og klik på Anvend.
    2. Gå til Konfiguration > Netværk > SNMPv1 > Adgangskontrol, og indstil parametrene.
  4. Sådan aktiveres SNMPv3-protokollen:
    1. Gå til Konfiguration > Netværk > SNMPv3 > Adgang, vælg Aktivér, og klik på Anvend.
    2. Gå til Konfiguration > Netværk > SNMPv3 > Adgangskontrol, og indstil parametrene.
    3. Gå til Konfiguration > Netværk > SNMPv3 > Brugerprofiler, og indstil parametrene.
BEMÆRK: SNMPv1- eller SNMPv3-indstillingerne skal matche dine indstillinger på EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert for at netværksadministrationskort 4 skal kunne kommunikere korrekt med EcoStruxure IT Gateway eller StruxureWare Data Center Expert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?