990-5910G-004

Tilslut temperatur-/fugtighedssensor (ekstraudstyr)

Temperatur-/fugtighedssensor (AP9335T eller AP9335TH) kan tilsluttes til netværksadministrationskortet.

  1. Tilslut temperatur-/fugtighedssensoren til den universelle I/O-port på netværksadministrationskortet.
  2. Indstil temperatur-/fugtighedssensoren via netværksadministrationsgrænsefladen, se Få adgang til en konfigureret netværksadministrationsgrænseflade.
  3. For at se temperatur-/fugtighedsmålingerne skal du trykke på Status > Temperatur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?