990-5910G-004

Status-LEDer på det modulære batteriskab

Fjern fordøren/frontpanelet fra det modulære batteriskab for at se status-LEDer for batteristrengene.
  • Grøn LED betyder, at denne batteristreng er OK.

  • Slukket LED betyder, at det modulære batteriskab er slukket, eller at der ikke er installeret batterimoduler til denne batteristreng.

  • Rød LED betyder, at denne batteristreng er ufuldstændig (ikke alle fire nødvendige batterimoduler er tilsluttet).

  • Blinkende rød LED betyder, at der er en alarm for denne batteristreng.

Se Se status for modulært batteri og Vis logfilerne for at få flere alarmoplysninger. Se Udskift eller installer en modulær batteristreng om, hvordan du udskifter en batteristreng.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.