990-5910G-004

Start UPS-systemet fra slukket tilstand

BEMÆRK: Brug denne procedure til at starte UPS-systemet fra slukket tilstand uden last. Hvis du starter UPS'en med last forsynet via MBB eller IMB, skal du følge proceduren beskrevet i Start UPS-systemet op fra vedligeholdelsesbypassdrift.
  1. Luk enhedens indgangsafbryder UIB.
    Displayet tændes. Genstarten tager ca. 3 minutter.
  2. Luk indgangsafbryderen til den statiske switch SSIB (hvis til stede).
  3. Luk batteriafbryderne (hvis til stede).
  4. Luk enhedens udgangsafbryder UOB.
  5. Luk systemets isolationsafbryder SIB (hvis til stede).
  6. Tænd for vekselretteren ved at trykke på vekselretterens ON-knap på controllerboksen eller ved at følge Slå vekselretteren TIL.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.