990-5910G-022

Het UPS-systeem uitschakelen in onderhoudsbypassmodus

OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende indicatielampje brandt.
  1. Tik op Besturing > Begeleide cycli > UPS-systeem uitschakelen of Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem uitschakelen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
  2. Algemene uitschakelprocedure voor een UPS-systeem met externe onderhoudsbypassschakelaar (MBB):
    OPMERKING: Dit zijn algemene uitschakelprocedures. Volgt altijd de stappen uit de Begeleide cycli die van toepassing zijn op uw systeem.
    1. Selecteer Besturing > Bedrijfsmodus > Naar bypassbedrijf indien mogelijk.
    2. Sluit de onderhoudsbypassschakelaar (MBB).
    3. Open de schakelaar van de systeemisolatie (SIB) (indien aanwezig).
    4. Open de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB).
    5. Selecteer Besturing > Omvormer > Omvormer uit of houd de knop Omvormer UIT op het controllergedeelte (vijf seconden) ingedrukt.
    6. Open de ingangsschakelaar van de statische schakelaar (SSIB) (indien aanwezig).
    7. Open de batterijschakelaar(s).
    8. Open de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB).
    9. Herhaal stap d tot stap h voor andere UPS-eenheden in een parallel systeem.
  3. Algemene uitschakelprocedure voor een UPS-systeem met behulp van de interne onderhoudsschakelaar IMB (geen MBB aanwezig):
    OPMERKING: Dit zijn algemene uitschakelprocedures. Volgt altijd de stappen uit de Begeleide cycli die van toepassing zijn op uw systeem.
    1. Selecteer Besturing > Bedrijfsmodus > Naar bypassbedrijf indien mogelijk.
    2. Sluit de interne onderhoudsschakelaar (IMB).
    3. Open de batterijschakelaar(s).
    4. Herhaal stap c voor andere UPS-eenheden in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.