990-5910F-015

Az UPS rendszer leállítása karbantartási bypass üzemmódba

MEGJEGYZÉS: Csak akkor működtesse a megszakítót, ha a hozzá tartozó megszakító-visszajelző lámpa világít.
  1. Válassza az Ellenőrzés > Irányított sorozatok > UPS rendszer leállítása vagy az Ellenőrzés > Irányított sorozatok > UPS leállítása párhuzamos rendszerben lehetőséget, és kövesse a kijelzőn megjelenő lépéseket.
  2. Általános leállítási művelet külső karbantartási bypass megszakítóval (MBB) rendelkező UPS rendszerhez:
    MEGJEGYZÉS: Az alábbiakban az általános leállítási műveletek olvashatók. Mindig kövesse a rendszerére vonatkozó Irányított sorozatok lépéseit.
    1. Ha lehetséges, válassza az Ellenőrzés > Működési mód > Átkapcsolás bypassra lehetőséget.
    2. Zárja a karbantartási bypass megszakítót (MBB).
    3. Nyissa a rendszer kimeneti megszakítót (SIB) (ha van).
    4. Nyissa az egység kimeneti megszakítóját (UOB).
    5. Válassza az Ellenőrzés > Inverter > Inverter ki lehetőséget, vagy nyomja meg (és öt másodpercig tartsa nyomva) az inverter bekapcsológombját a vezérlőn.
    6. Nyissa a statikus kapcsoló bemeneti megszakítóját (SSIB) (ha van).
    7. Nyissa az akkumulátormegszakító(ka)t.
    8. Nyissa az egység bemeneti megszakítóját (UIB).
    9. A párhuzamos rendszerek többi UPS-e esetében ismételje meg a d–h lépéseket.
  3. Általános leállítási művelet belső karbantartási megszakítóval (IMB) rendelkező UPS rendszerhez (MBB nem található):
    MEGJEGYZÉS: Az alábbiakban az általános leállítási műveletek olvashatók. Mindig kövesse a rendszerére vonatkozó Irányított sorozatok lépéseit.
    1. Ha lehetséges, válassza az Ellenőrzés > Működési mód > Átkapcsolás bypassra lehetőséget.
    2. Zárja a belső karbantartási megszakítót (IMB).
    3. Nyissa az akkumulátormegszakító(ka)t.
    4. Az egyszerűsített 1+1 párhuzamos rendszerek többi UPS-e esetében ismételje meg a c lépést.
QR code for this page

Ez hasznos volt?