990-5910F-022

Opstarten vanuit onderhoudsbypassmodus voor systeem met enkele UPS met Kirk-Key geïnstalleerd

OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende schakelaarindicatielampje brandt.
  1. Sluit de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB).
    Het display wordt ingeschakeld. Opnieuw opstarten duurt ongeveer drie minuten.
  2. Sluit de ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB), indien aanwezig.
  3. Sluit de batterijschakelaars.
  4. Selecteer Besturing > Bedrijfsmodus > Naar bypassbedrijf .
  5. Houd de SKRU-drukknop ingedrukt, draai en verwijder sleutel B uit de SKRU-vergrendeling.
  6. Steek sleutel B in de vergrendeling voor de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) en draai de sleutel.
  7. Sluit de eenheiduitgangsschakelaar (UOB).
  8. Open de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).
  9. Draai en verwijder sleutel A uit de vergrendeling voor de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).
  10. Steek sleutel A in de SKRU-vergrendeling en draai de sleutel naar de vergrendelde positie.
  11. Selecteer Besturing > Omvormer > Omvormer aan .
QR code for this page

Was dit nuttig?