990-5910G-032

การสตาร์ทจากการทำงานซ่อมบำรุงแบบบายพาสสำหรับระบบ UPS เดี่ยวด้วยกุญแจล็อกที่ติดตั้ง

หมายเหตูู: ใช้งานอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องสว่างขึ้นเท่านั้น
  1. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออินพุตหน่วย UIB
    จอแสดงผลจะเปิดขึ้น ขั้นตอนการรีบูตเครื่องจะใช้เวลาประมาณสามนาที
  2. ปิด SSIB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่่อสแตติกสวิตซ์ขาเข้า (ถ้ามี)
  3. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่
  4. เลือก ควบคุม > โหมดการทำงาน > ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส
  5. กดปุ่ม SKRU ค้างไว้ หมุนและถอดกุญแจ B ออกจากอินเทอร์ล็อก SKRU
  6. ใส่กุญแจ B ในอินเทอร์ล็อกสำหรับอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าขาออก UOB และหมุนกุญแจ
  7. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเอาท์พุตหน่วย UOB
  8. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อบายพาสการบำรุงรักษา MBB
  9. หมุนและถอดกุญแจ A จากอินเทอร์ล็อกสำหรับอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อซ่อมบำรุงแบบบายพาส MBB
  10. ใส่กุญแจ A ในอินเทอร์ล็อก SKRU แล้วหมุนกุญแจไปยังตำแหน่งล็อก
  11. เลือก ควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.