Préparation à l'installation
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations
pour des câbles ou des conduites quand la plaque presse-étoupe
est installée, ni à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
- Retirez le panneau avant.
- Retirez le panneau avant inférieur.
- Retirez la plaque transparente.
- Retirez la plaque supérieure :
- Retirez les vis et soulevez le couvercle supérieur avant.
- Faites glisser le couvercle supérieur vers l'arrière pour le retirer. Les languettes à l'arrière du couvercle supérieur doivent être retirées des fentes à l'arrière de l'ASI.
- Pour l'installation d'une armoire auxiliaire adjacente sur le côté gauche de l'ASI : Retirez le panneau latéral situé sur le côté gauche. Le panneau latéral est réinstallé sur certaines armoires auxiliaires adjacentes. Suivez le manuel du produit auxiliaire adjacent.
- Pour l'installation d'une armoire auxiliaire adjacente sur le côté gauche de l'ASI : Retirez la plaque latérale gauche inférieure du câblage d'alimentation interne entre l'ASI et l'armoire batterie adjacente.
- Pour l'installation d'une armoire auxiliaire adjacente sur le côté droit de l'ASI : Retirez le panneau latéral situé sur le côté droit. Le panneau latéral est réinstallé sur certaines armoires auxiliaires adjacentes. Suivez le manuel du produit auxiliaire adjacent.
- Pour l'installation d'une armoire auxiliaire adjacente sur le côté droit de l'ASI : Retirez la plaque latérale inférieure droite du câblage d'alimentation interne entre l'ASI et l'armoire auxiliaire adjacente.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour l'entrée de câble inférieure : Retirez la plaque presse-étoupe située en bas de l'ASI.
- Pour l'entrée des câbles par l'arrière : Retirez la plaque presse-étoupe située à l'arrière de l'ASI.
- Percez des trous ou effectuez des perforations pour les câbles/conduites d'alimentation dans le panneau. Installez les conduites (non fournies), le cas échéant.
- Installez la plaque presse-étoupe en bas ou à l'arrière de l'ASI.
- Retirez les plaques presse-étoupe arrière et les panneaux à fentes arrière de l'ASI.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour une installation sans conduites : Remettez en place les panneaux à fentes.
- Pour une installation avec des conduites : Percez un trou dans les plaques presse-étoupe pour les conduites, installez les conduites et remettez en place les plaques presse-étoupe.
- Acheminez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV à travers le panneau à fentes/la plaque presse-étoupe arrière gauche et dans le côté gauche de l'ASI.
- Acheminez les câbles externes qui se raccordent au boîtier du contrôleur à travers le panneau à fentes/la plaque presse-étoupe arrière de droite et à travers le passage de câbles situé à l'avant de l'ASI.
- Acheminez les câbles de signal Class 2/SELV à travers le panneau à fentes/la plaque presse-étoupe arrière de droite et dans le côté droit de l'ASI.
DANGER