Démantèlement ou déplacement de l'ASI à un nouvel emplacement
- Éteignez complètement l'ASI en suivant les instructions de son manuel d'utilisation.
- Cadenassez/étiquetez tous les interrupteurs de l'armoire de bypass de maintenance/le panneau du bypass de maintenance/ le dispositif de commutation en position OFF (ouverte).
- Cadenassez/étiquetez tous les disjoncteurs batterie du dispositif de commutation/de la solution de batterie en position OFF (ouverte).
- Retirez le panneau avant de l'ASI.
- Verrouillez/étiquetez l'interrupteur de maintenance interne IMB en position OFF (ouverte).
- Retirez tous les modules de puissance de l'ASI :
ATTENTION Charge lourdeLes modules d'alimentation sont lourds et nécessitent deux personnes pour les manipuler.- Le module de puissance de 20 kW pèse 25 kg.
- Le module de puissance de 50 kW pèse 38 kg.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.- Débloquez le verrou en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur les deux côtés du module d'alimentation et retirez le module d'alimentation.
- Installez un panneau de protection (si disponible) en face de l'emplacement du module de puissance vide.
- Conservez les modules de puissance en toute sécurité
jusqu'à leur réinstallation.
AVERTISSEMENT risques de dommages à l'équipement- Stockez les modules de puissance à une température ambiante comprise entre -15 et 40 °C (5 à 104 °F) et 10-80 % d'humidité sans condensation.
- Stockez les modules de puissance dans leur emballage de protection d'origine.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
- Retirez le panneau avant inférieur.
- Mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension à l'aide d'une sonde de multimètre à travers les trous de la plaque transparente pour l'entrée, le bypass, la sortie, le neutre et le CC.
- Retirez la plaque transparente.
- Mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque jeu de barres d'entrée/bypass/sortie/CC avant de continuer.
- Déconnectez et retirez tous les câbles d'alimentation de l'armoire de l'ASI. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccordement des câbles d'alimentation ou Raccordement des câbles d'alimentation avec des plaques percées NEMA 2.
- Retirez la plaque supérieure.
- Déconnectez et retirez tous les câbles de signal du haut et de l'avant de l'ASI. Pour les systèmes ASI avec armoires batterie modulaire : Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccordement des câbles de signal d'une armoire batterie modulaire. Pour un système ASI parallèle simplifié 1+1 : Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccordement des câbles de signal IMB pour un système 1+1 parallèle simplifié.
- Pour les systèmes d'ASI avec armoire de bypass de maintenance : Retirez le matériel d'interconnexion entre l'ASI et l'armoire de bypass de maintenance. Suivez le manuel d'installation fourni avec l'armoire de bypass de maintenance pour obtenir plus d'informations. Conservez toutes les pièces pour la réinstallation.
- Pour un système d'ASI avec une armoire batterie adjacente : Retirez le matériel d'interconnexion entre l'ASI et l'armoire batterie adjacente. Pour plus de détails, voir le manuel d'installation fourni avec l'armoire à piles adjacente. Conservez toutes les pièces pour la réinstallation.
- Réinstallez toutes les plaques et tous les caches. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Dernières étapes d'installation.
- Le cas échéant, retirez le support d'ancrage avant antisismique de l'ASI. Conservez les pièces pour la réinstallation.
- Si l'ASI est installée sur le kit de patin de montage GVSOPT027, démontez l'ASI du patin de montage. Voir le manuel d'installation fourni avec le kit pour plus de détails.
- Retirez le panneau avant de l'ASI :
- Insérez les deux languettes à l'arrière du panneau avant dans l'ASI avec un angle d'inclinaison.
- Raccordez à nouveau le panneau avant à l'ASI.
- Fermez le panneau avant et verrouillez-le à l'aide des deux boutons de verrouillage.
- Soulevez les pieds de l'ASI jusqu'à ce que les roulettes soient complètement en contact avec le sol.
- Vous pouvez maintenant déplacer l'ASI en la faisant
rouler.
AVERTISSEMENT DANGER de basculement- Les roulettes de l'ASI sont exclusivement destinées au transport sur des surfaces plates, planes, dures et horizontales.
- Les roulettes de l'ASI sont destinées au transport sur de courtes distances (c'est-à-dire à l'intérieur d'un même bâtiment).
- Déplacez-vous lentement et soyez attentifs aux conditions du sol et à l'équilibre de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Le cas échéant, retirez le support d'ancrage antisismique situé à l'arrière de l'ASI et retirez les ancrages antisismiques du sol. Conservez les pièces pour la réinstallation. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Installation de l'ancrage sismique (en option).
- Pour le transport sur des distances plus longues ou
dans des conditions qui ne conviennent pas aux roulettes de l'ASI :
AVERTISSEMENT DANGER de basculementPour le transport sur des distances plus longues ou dans des conditions qui ne conviennent pas aux roulettes de l'ASI, assurez-vous que :- le personnel effectuant le transport dispose des compétences nécessaires et a reçu une formation adéquate ;
- vous utilisez les outils appropriés pour soulever et transporter l'ASI en toute sécurité ;
- le produit est protégé contre les dommages au moyen d'une protection appropriée (comme l'emballage ou le conditionnement).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.Exigences en matière de transport :
-
Montez l'ASI en position verticale au centre d'une palette appropriée aux dimensions minimales de : 680 mm x 1 040 mm (27 pouces x 41 pouces). La palette doit être adaptée au poids de l'ASI (180 kg (397 lbs) sans modules de puissance).
-
Utilisez des méthodes de fixation appropriées pour monter l'ASI sur la palette.
-
La palette d'expédition et les supports de transport d'origine peuvent être réutilisés s'ils ne sont pas endommagés.
DANGER DANGER de basculement- L'ASI doit être fixée de manière appropriée à la palette immédiatement après avoir été placée sur celle-ci.
- Le matériel de fixation doit être suffisamment solide pour résister aux vibrations et aux chocs pendant le chargement, le transport et le déchargement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.AVERTISSEMENT Comportement imprévu de l'équipementNe soulevez pas l'ASI à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette directement sur le châssis, car cela pourrait la déformer ou l'endommager.Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Effectuez l'une des actions suivantes :
- Démantelez l'ASI, OU
- Déplacez l'ASI vers un nouvel emplacement pour l'installer.
- Uniquement pour l'installation de l'ASI dans un nouvel
emplacement : Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour
l'installer dans le nouvel emplacement. Reportez-vous à la section Procédure d'installation des systèmes unitaires, Procédure d'installation des systèmes parallèles, Procédure d'installation des systèmes marins unitaire,
ou Procédure d'installation des systèmes marins parallèles pour un aperçu de l'installation. Le démarrage doit être
réalisé uniquement par Schneider Electric.
DANGER RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUELe démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.