990-91111L-037

安装功率模块

小心
超重负荷
功率模块很重,需要两个人抬起。
  • 20 kW 功率模块的重量为 25 kg (55 lb)
  • 50 kW 功率模块的重量为 38 kg (84 lb)
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 功率模块应始终按照自下而上的顺序安装。
  1. 拧下空功率模块插槽两侧的螺钉。卸下挡板(如有)。
  2. 将功率模块推入插槽。
  3. 重新装回插槽两侧的螺钉。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?