990-91111F-012

Préparer l'ASI pour le système solidement mis à la terre TN-C/480 V

NOTE: L'ASI est préconfiguré pour le système de mise à la terre TNS.
NOTE: Un système solidement mis à la terre 480 V (sans connexion neutre) avec un jeu de barres de liaison entraîne des courants de fuite plus importants.
  1. Uniquement pour le système solidement mis à la terre TN-C/480 V (sans connexion neutre) : Installez le jeu de barres de liaison fourni.

    Vue de face de l'ASI – Système solidement mis à la terre TN-C/480 V (sans connexion neutre)

Code QR pour cette page

Contenu utile ?