990-91111K-012

Procédure d'installation des systèmes marins parallèles

Système 1+1 parallèle simplifié

Système parallèle

  1. Installez le kit IP22 GVSOPT026 sur les ASI : suivez le manuel d'installation fourni avec le kit.
  2. Installez les ASI et les armoires batterie modulaire (le cas échéant) sur le kit de montage GVSOPT027 - suivez le manuel d'installation fourni avec le kit.
  3. Préparation à l'installation.
  4. Installation du/des module(s) de puissance.
  5. Installation de l'ancrage sismique (en option).
  6. Raccordement des câbles d'alimentation
  7. Raccordement des câbles de signal.
  8. Raccordement des câbles de signal d'une armoire batterie modulaire.
  9. Raccordement des câbles de signal du dispositif de commutation et des produits auxiliaires tiers.
  10. Effectuez l'une des actions suivantes :
  11. Raccordement des câbles de PBUS.
  12. Raccordement des câbles de communication externes.
  13. Ajout d'étiquettes de sécurité traduites à votre produit.
  14. Dernières étapes d'installation.
Pour déplacer ou démanteler l'ASI une fois l'installation terminée, voir Démantèlement ou déplacement de l'ASI à un nouvel emplacement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?