990-91261D-004

Conexión de los cables de comunicación externos

  1. Conecte los cables de comunicación externos a los puertos en la caja del controlador del SAI.

    Vista frontal de la caja del controlador

    1. Puerto de E/S universal para tarjeta de administración de red integrada.

    2. Puerto de modbus para tarjeta de administración de red integrada.

    3. Puerto de red para tarjeta de administración de red integrada. Utilice un cable de red blindado.

    NOTA: Compruebe que se conecte al puerto correcto para evitar conflictos de comunicación de red.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?