990-91261D-004

Tilslut IMB-signalkabler i et forenklet 1+1 parallelsystem

BEMÆRK: Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne for at sikre tilstrækkelig isolering.
  1. Fjern det statiske switchmodul og frontdækslet fra begge UPS'er.

    UPS'en set forfra

  2. Installer en ekstra meldekontakt (medfølger) i den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB) på begge UPS'er.
  3. Tilslut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne mellem de to UPS'er:
    1. Tilslut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne (medfølger ikke) fra meldekontaktterminal 21 og 22 i den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB) i UPS 1 til J6614-5 og J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 2 som vist.
    2. Tilslut non-Class 2/non-SELV-signalkablerne (medfølger ikke) fra meldekontaktterminal 21 og 22 i den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB) i UPS 2 til J6614-5 og J6614-6 på kort 640-4843 i UPS 1 som vist.

    Forenklet 1+1-parallelsystem set forfra

  4. Geninstaller frontdækslet og det statiske switchmodul på begge UPS'er.
QR code for this page

Var dette nyttigt?