De stroomkabels in een systeem met dubbele netvoeding aansluiten
LET OP |
---|
Risico op beschadiging van apparatuur
Voor juiste belastingsverdeling in bypassmodus in een parallel systeem:
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
|
- Alleen voor TN-C/driedraads aardingssysteem: Verplaats de verbindingsrail van positie (A) naar positie (B) om de N-voedingsrail met de PE-voedingsrail te verbinden.
- Verwijder de drie doorverbindingsrails voor enkele netvoeding.
- Sluit de stroomkabels zoals weergegeven aan:
- Sluit de PE-kabels aan.
- Sluit de ingangskabels aan.
- Sluit de bypasskabels aan.
- Sluit de uitgangskabels aan.
- Voor installatie met een externe modulaire batterijbehuizing: Sluit de DC-kabels op de DC-voedingsrails aan.
- Voor installatie met een aangrenzende modulaire batterijbehuizing: Zie De stroomkabels van een aangrenzende modulaire batterijbehuizing aansluiten.
VOORZICHTIG
Risico op beschadiging van apparatuurControleer of de kabelschoenen goed zijn vastgezet. Als de kabelschoenen bewegen wanneer u aan de kabels trekt, kan de bout losraken.Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.