990-91261F-031

Galaxy VSUPS med upp till 4 interna batteristrängarInstallation

10–50 kW 400 V
20–50 kW 480 V
10–25 kW 208 V

De senaste uppdateringarna finns på Schneider Electrics webbplats

4/2024

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.