Abschließende Montageschritte
GEFAHR |
|---|
|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bei Batterien besteht die Gefahr eines Stromschlags und
eines hohen Kurzschlussstroms. Halten Sie bei der Arbeit mit Batterien
die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
WARNUNG |
|---|
|
Beschädigungsrisiko
Warten Sie, bis das System in Betrieb genommen werden
soll, bevor Sie die Batterien einsetzen. Die Zeitspanne zwischen Einsetzen
der Batterien bis zur Inbetriebnahme des USV-Systems sollte 72 Stunden
bzw. 3 Tage nicht überschreiten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
- Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten am modularen Batterieschrank mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden berühren. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der modulare Batterieschrank gerade steht.
- Nur zur erdbebensicheren Verankerung:
- Montieren Sie die vordere Verankerungshalterung mit den mitgelieferten M8-Schrauben am modularen Batterieschrank.
- Befestigen Sie die vordere erdbebensichere Verankerungshalterung am modularen Batterieschrank am Boden. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen in der vorderen Verankerungshalterung beträgt ø18 mm.
- Drehen Sie den Batterieschalter (BB) in die Position AUS (geöffnet).
- Schieben Sie die Batteriemodule in die Fächer. Füllen Sie die Fächer von unten nach oben.
- Drehen Sie den Griff der Batteriemodule nach unten und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube am Fach.
- Bringen Sie die angegebenen Platten und Abdeckungen wieder an.
- Verbinden Sie die Batterieanschlüsse mit der Vorderseite der Batteriemodule.
- Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.
- Bringen Sie die Frontblende wieder an.
- Stecken Sie die beiden Führungsnasen unten an der Frontblende im modularen Batterieschrank schräg ein.
- Bringen Sie das Band der Frontblende wieder am modularen Batterieschrank an.
- Schließen Sie die Frontblende und verriegeln Sie sie mit den beiden Verriegelungsknöpfen.
GEFAHR
WARNUNG