990-91261D-019

이중 주 전원 시스템 내 전원 케이블 연결

주의 사항
장비 손상 위험
병렬 시스템의 바이패스 모드에서 정확한 부하 공유가 이루어지도록 하려면:
  • 모든 UPS의 바이패스 케이블 길이가 동일해야 합니다.
  • 모든 UPS의 출력 케이블 길이가 동일해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의: UPS는 TNS 접지 시스템에 대해 사전 구성되어 있습니다. 본딩 부스바를 사용한 3선 설치에서는 더 높은 누설 전류가 발생합니다.
  1. TN-C/3선 접지 시스템에만 해당: 본딩 부스바를 (A) 위치에서 (B) 위치로 옮겨 N 부스바를 G/PE 부스바에 연결합니다.

    UPS 후면 모습

  2. 3개의 단일 주 전원 점퍼 부스바를 제거합니다.

    UPS 후면 모습 - 이중 주 전원 시스템

  3. 전원 케이블을 그림과 같이 연결:
    1. 장비 접지 컨덕터/PE 케이블을 연결합니다.
    2. 입력 케이블을 연결합니다.
    3. 바이패스 케이블을 연결합니다.
    4. 출력 케이블을 연결합니다.
    5. 원격 모듈형 배터리 캐비닛 설치의 경우: DC 케이블을 DC 부스바에 연결합니다.
    6. 인접 모듈형 배터리 캐비닛 설치의 경우: 인접 모듈형 배터리 캐비닛에서 전원 케이블 연결을 참조하십시오.

    UPS 후면 모습 - 이중 주 전원 시스템

    주의
    장비 손상 위험
    케이블 러그의 조임을 점검하십시오. 케이블을 잡아 당겨 케이블 러그가 움직이면 볼트가 느슨해질 수 있습니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?