990-91261F-034

Çift Şebeke Sistem'de Güç Kablolarını Bağlama

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük paylaşımını sağlamak için:
  • Tüm baypas kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
  • Tüm çıkış kabloları tüm UPS'ler için aynı uzunlukta olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: UPS, TNS topraklama sistemi için önceden yapılandırılmıştır. Birleştirme barası kullanılan 3 kablolu kurulum daha yüksek bir kaçak akımla sonuçlanacaktır.
  1. Yalnızca TN-C/3-kablo topraklama sistemi: N barasını G/PE barasına bağlamak için, birleştirme barasını (A) konumundan (B) konumuna getirin.

    UPS'in Arka Görünümü

  2. Üç adet single besleme atlatma barasını çıkartın.

    UPS'in Arka Görünümü – Çift Şebeke Sistemi

  3. Güç kablolarını gösterildiği gibi bağlayın:
    1. Ekipman topraklama iletkenini/PE kablolarını bağlayın.
    2. Giriş kablolarını bağlayın.
    3. Bypass kablolarını bağlayın.
    4. Çıkış kablolarını bağlayın.
    5. Uzak modüler bir akü kabini ile kurulum için: DC kablolarını DC baralarına bağlayın.
    6. Bitişik modüler akü kabini ile kurulum için: Bkz. Güç Kablolarını, Bitişik Bir Modüler Akü Kabini'nden Bağlama.

    UPS'in Arka Görünümü – Çift Şebeke Sistemi

    DİKKAT
    Ekipman hasarı tehlikesi
    Kablo pabuçlarının sabitlenmesini kontrol edin. Kablo pabuçları kabloları çekmeye bağlı olarak hareket ederse, cıvata gevşeyebilir.
    Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?