990-5850M-017

Panoramica delle configurazioni

Interruttori nel sistema

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
BB Interruttore delle batterie
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
UOB Interruttore di uscita unità
BF2 Interruttore protezione alimentazione di ritorno

Panoramica dell’UPS con armadio I/O da 1250 kW – Singola rete di alimentazione

NOTA: A seconda della configurazione scelta, l'interruttore di alimentazione di ritorno BF2 (contrassegnato con * nell'illustrazione) può essere preinstallato nell'UPS, fornito come kit opzionale di alimentazione di ritorno GVXOPT001 da installare nell'UPS o installato a monte dell'UPS nel quadro elettrico.

L'immagine mostra un UPS da 750 kW. Il principio è lo stesso per altri UPS con armadi I/O da 1250 kW.

Panoramica dell’UPS con armadio I/O da 1250 kW – Doppia rete di alimentazione

NOTA: A seconda della configurazione scelta, l'interruttore di alimentazione di ritorno BF2 (contrassegnato con * nell'illustrazione) può essere preinstallato nell'UPS, fornito come kit opzionale di alimentazione di ritorno GVXOPT001 da installare nell'UPS o installato a monte dell'UPS nel quadro elettrico.

L'immagine mostra un UPS da 750 kW. Il principio è lo stesso per altri UPS con armadi I/O da 1250 kW.

Panoramica di UPS con armadio I/O da 1500 kW – Singola rete di alimentazione

L'immagine mostra un UPS da 1500 kW. Il principio è lo stesso per altri UPS con armadi I/O da 1500 kW.

UPS Galaxy VX da 1500 kW

Panoramica di UPS con armadio I/O da 1500 kW – Doppia rete di alimentazione

L'immagine mostra un UPS da 1500 kW. Il principio è lo stesso per altri UPS con armadi I/O da 1500 kW.

UPS Galaxy VX da 1500 kW

Sistema in parallelo

Galaxy VX può supportare fino a 4 + 0 UPS in parallelo per capacità e fino a 4 + 1 UPS in parallelo per ridondanza.
NOTA: Si noti che per i sistemi superiori a 4 MW può essere difficile trovare sezionatori e commutatori nelle dimensioni corrette per il quadro elettrico.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.