990-5850N-037

配置概述

系统中的断开装置

UIB 设备输入断开装置
SSIB 静态开关输入断开装置
BB 电池断开装置
MBB 维修旁路断开装置
UOB 设备输出断开装置
BF2 反向馈电保护断开装置
注: 在施耐德电气文献中,“断开装置”是个通用术语,涵盖断路器或开关,它们的位置可能因配置而异。有关各个配置的详细信息,请参见电气图和/或阅读每个断开装置正面的符号。

含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统(单市电)概述

注: 根据您选择的配置,反向馈电断开装置 BF2(图中标记 * 处)可以预装在 UPS 中,可以作为可选的反向馈电套件 GVXOPT001 交付,也可安装在 UPS 上游的开关设备中。

图中显示的是 750 kW 的 UPS 系统。此原则同样适用于其他含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统。

含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统(双市电)概述

注: 根据您选择的配置,反向馈电断开装置 BF2(图中标记 * 处)可以预装在 UPS 中,可以作为可选的反向馈电套件 GVXOPT001 交付,也可安装在 UPS 上游的开关设备中。

图中显示的是 750 kW 的 UPS 系统。此原则同样适用于其他含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统。

含 1500 kW I/O 机柜的 UPS 系统(单市电)概述

图中显示的是 1500 kW UPS。此原则同样适用于其他含 1500 kW I/O 机柜的 UPS 系统。

Galaxy VX 1500 kW UPS

含 1500 kW I/O 机柜的 UPS 系统(双市电)概述

图中显示的是 1500 kW UPS。此原则同样适用于其他含 1500 kW I/O 机柜的 UPS 系统。

Galaxy VX 1500 kW UPS

并机系统

Galaxy VX 支持使用最多 4+0 台 UPS 组成并机扩容系统,并支持使用最多 4+1 台 UPS 组成并机冗余系统。
注: 请注意,对于 4 MW 以上的系统,可能难以找到满足开关设备尺寸要求的适当断开装置/开关。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?