990-5850M-004

Oversigt over konfigurationer

Afbrydere i systemet

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
BB Batteriafbryder
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
UOB Enhedsudgangsafbryder
BF2 Kontakt til tilbagekoblingsbeskyttelse

Oversigt over UPS med 1250 kW I/O-skab med én hovedforsyningskilde

BEMÆRK: Afhængigt af den valgte konfiguration kan tilbagekoblingsafbryderen BF2 (markeret med * på illustrationen) være forudinstalleret i UPS'en, leveret som et valgfrit tilbagekoblingssæt, GVXOPT001, der skal installeres i UPS'en, eller installeret før indgangen på UPS'en på afbrydertavlen.

Illustrationen viser en 750 kW UPS-enhed. Princippet er det samme for de øvrige UPS'er med 1250 kW I/O-skabet.

Oversigt over UPS med 1250 kW I/O-skab med to forsyningskilder

BEMÆRK: Afhængigt af den valgte konfiguration kan tilbagekoblingsafbryderen BF2 (markeret med * på illustrationen) være forudinstalleret i UPS'en, leveret som et valgfrit tilbagekoblingssæt, GVXOPT001, der skal installeres i UPS'en, eller installeret før indgangen på UPS'en på afbrydertavlen.

Illustrationen viser en 750 kW UPS. Princippet er det samme for de øvrige UPS'er med 1250 kW I/O-skabet.

Oversigt over UPS'er med 1500 kW I/O-skab med én forsyningskilde

Illustrationen viser en 1500 kW UPS. Princippet er det samme for de øvrige UPS'er med 1500 kW I/O-skabet.

Galaxy VX 1500 kW UPS

Oversigt over UPS'er med 1500 kW I/O-skab med to forsyningskilder

Illustrationen viser en 1500 kW UPS. Princippet er det samme for de øvrige UPS'er med 1500 kW I/O-skabet.

Galaxy VX 1500 kW UPS

Parallelt system

Galaxy VX kan understøtte op til 4+0 UPS-enheder i parallel for kapacitet og op til 4+1 UPS'er i parallel for redundans.
BEMÆRK: Bemærk, at for systemer over 4 MW kan det være svært at finde passende afbrydere/kontakter i den rigtige størrelse til afbrydertavle.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.