990-5850N-025

Omówienie konfiguracji

Urządzenie rozłączające w systemie

UIB Urządzenie rozłączające wejście jednostki
SSIB Urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego
BB Urządzenie rozłączające baterię
MBB Urządzenie rozłączające obejście serwisowe
UOB Urządzenie rozłączające wyjście jednostki
BF2 Urządzenie rozłączające zabezpieczające przed napięciem zwrotnym
UWAGA: W literaturze Schneider Electric „urządzenie rozłączające” jest używane jako ogólny termin obejmujący wyłączniki lub przełączniki, ponieważ ich położenie może się różnić w zależności od konfiguracji. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych konfiguracji można znaleźć na schemacie elektrycznym i/lub odczytując symbol z przodu każdego urządzenia rozłączającego.

Widok zasilacza UPS z szafą we/wy 1250 kW z pojedynczym zasilaniem

UWAGA: W zależności od wybranej konfiguracji, urządzenie rozłączające prąd zwrotny BF2 (oznaczone symbolem * na ilustracji) może być zamontowane fabrycznie w zasilaczu UPS, dostarczone jako opcjonalny zestaw prądu zwrotnego GVXOPT001 do montażu w zasilaczu UPS lub zamontowane przed zasilaczem UPS na rozdzielnicy.

Na ilustracji przedstawiono zasilacz UPS 750 kW. Zasada jest taka sama w przypadku innych zasilaczy UPS z szafą we/wy 1250 kW.

Widok zasilacza UPS z szafą we/wy 1250 kW z podwójnym zasilaniem

UWAGA: W zależności od wybranej konfiguracji, urządzenie rozłączające prąd zwrotny BF2 (oznaczone symbolem * na ilustracji) może być zamontowane fabrycznie w zasilaczu UPS, dostarczone jako opcjonalny zestaw prądu zwrotnego GVXOPT001 do montażu w zasilaczu UPS lub zamontowane przed zasilaczem UPS na rozdzielnicy.

Na ilustracji przedstawiono zasilacz UPS 750 kW. Zasada jest taka sama w przypadku innych zasilaczy UPS z szafą we/wy 1250 kW.

Widok zasilacza UPS z szafą we/wy 1500 kW z pojedynczym zasilaniem

Rysunek przedstawia zasilacz UPS 1500 kW. Zasada jest taka sama w przypadku innych zasilaczy UPS z szafą we/wy 1500 kW.

Zasilacz UPS Galaxy VX 1500 kW

Widok zasilacza UPS z szafą we/wy 1500 kW z podwójnym zasilaniem

Rysunek przedstawia zasilacz UPS 1500 kW. Zasada jest taka sama w przypadku innych zasilaczy UPS z szafą we/wy 1500 kW.

Zasilacz UPS Galaxy VX 1500 kW

System równoległy

Maksymalna liczba jednostek Galaxy VX połączonych równolegle to 4+0 dla pojemności oraz maks. 4+1 dla nadmiarowości.
UWAGA: Należy pamiętać, że w systemach o mocy powyżej 4 MW znalezienie urządzeń rozłączających o rozmiarze pasującym do rozdzielnicy może być trudne.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.