990-5452M-031

Utför ett batteritest i SpoT-läge.

OBS: Batteri-SPoT-test är endast laglig i vissa länder/områden. Se lokal/nationell lagstiftning.

Förutsättningar:

  • Enhetsbrytaren UOB måste vara frånslagen

  • UPS-driftläget måste vara statiskt förbikopplat (bypass)

  • Batteribrytaren (-arna) BB måste vara slutna

  • Det får inte finnas några fel i enhetens display

  • Den statiska omkopplarens ingångsbrytare SSIB måste vara sluten

  • Utgångsspänningen och frekvensen måste ligga inom tolerans

Denna funktion utför ett batteriurladdningstest utan att det behövs en lastbank. När batteriets SPoT-läge testas är växelriktaren PÅ medan UPS är i begärd statisk bypass. Under testet genomför UPS ett kalibreringstest för batteridriftstiden och justerar den beräknade driftstiden i enlighet med testresultaten.

Utgångseffekten kan justeras manuellt från 0 till 100% belastning så att den ligger så nära driftförhållandena som möjligt.

Batteriets SPoT-test avslutas när batterispänningen har nått minimum batterispänning eller när den förutbestämda urladdningsnivån har nåtts.

OBS: Battery SPoT Mode (Batteri SPoT-läge) måste vara aktiverat av Schneider Electric under drifttagningen för att göra batteriets SpoT-läge tillgängligt.
  1. Från startskärmen på skärmen välj Tests (Tester) > Battery SPoT Mode (Batteri SPoT-test).
  2. Gå igenom Battery SPoT Mode (Battery SPoT Mode) -stegen och verifiera att förutsättningarna för att utföra ett test är uppfyllda.
  3. Ställ in batteriets urladdningsnivå och uteffektnivå.
  4. Tryck på knappen Start Battery SPoT Mode (Starta SPoT batteritest).
    OBS: Om du vill stoppa SPoT batteritestet manuellt, tryck på knappen Abort Battery SPoT Mode (Avbryt SPoT batteritest).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?