990-5452N-023

Utføre en test av SPoT-modus for batteri

MERK: Testen av SPoT-modus for batteri er bare lovlig i enkelte land/områder. Se gjeldende lokal/nasjonal lovgivning.

Forhåndskrav:

  • UOB må være åpen

  • UPS-driftsmodus må være forespurt statisk bypass

  • Frakoplingsenheten(e) for batteri (BB) må være lukket

  • Det må ikke finnes overvåkningsfeil

  • SSIB må være lukket

  • Utgangsspenningen og -frekvensen må være innenfor de forhåndsdefinerte grensene

Denne funksjonen utfører en batteriutladingstest uten å bruke en lastbank. Under testen av SPoT-modus for batteri slås vekselretteren PÅ mens UPS-en er i forespurt statisk bypass. Under testen utfører UPS-en en kjøretidskalibrering av batteriet og justerer den anslåtte batterikjøretiden tilsvarende.

Utgangseffekten kan justeres manuelt fra 0 til 100 % last slik at den er så lik driftsforholdene som mulig.

Testen av SPoT-modus for batteri stanser når batterispenningen når avslutningsnivået, eller når det forhåndsdefinerte utladingsnivået nås.

MERK: SPoT-modus for batteri må aktiveres av Schneider Electric under tjenestekonfigurasjonen for at SPoT-modus for batteri skal være tilgjengelig.
  1. Fra startskjermen velger du Tester > SPoT-modus for batteri.
  2. Gå gjennom skjermen for SPoT-modus for batteri og kontroller at forhåndskravene for å kjøre en test er oppfylt.
  3. Angi batteriutladingsnivå og utgangseffektnivå.
  4. Trykk på knappen Start SPoT-modus for batteri.
    MERK: Hvis du vil stanse testen av SPoT-modus for batteri manuelt, trykker du på knappen Avbryt SPoT-modus for batteri.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?