バッテリーSPoTモードテストの実行
前提条件:
-
UOBが開いていること
-
UPSの運転モードが要求スタティックバイパス運転モードになっていること
-
バッテリー遮断装置のBBが閉じていること
-
監視障害が検出されていないこと
-
SSIBが閉じていること
-
出力電圧と周波数が、定義されている制限値を超えていないこと
このテストでは、負荷バンクを使用することなく、バッテリーの放電状態を確認することができます。バッテリーSPoTモードのテスト中は、UPSを要求スタティックバイパス運転モードにしてください。このモードでは、インバーターがオフになります。テストの実行中は、UPSによってバッテリーのランタイム較正テストが実行され、そのテスト結果に応じて、概算のランタイムが調整されます。
出力電力は、負荷の割合に合わせて、0~100%の範囲内で手動で設定することができます。可能な限り、実際の稼働条件に近い値を設定してください。
バッテリー電圧がシャットダウンレベルに達した場合や、事前に定義されている放電レベルに達した場合に、バッテリーSPoTモードテストが停止します。
- ディスプレイのホーム画面で、を選択します。
- Battery SPoT Mode(バッテリーSPoTモード)画面で、テストを実行するための前提条件が満たされているかどうかを確認します。
- バッテリーの放電レベルと出力電力レベルを設定します。
- Start Battery SPoT Mode(バッテリーSPoTモードの開始)ボタンをタップします。注記: バッテリーSPoTモードテストを手動で停止する場合は、Abort Battery SPoT Mode(バッテリーSPoTモードの中止)ボタンをタップします。